This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:SCIN 引脚作为电压源

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067093/tps7a78-scin-pin-as-voltage-source

部件号:TPS7A78

您好,

客户希望确认可以使用 SCIN 引脚作为电压源,请参阅以下详细信息。

"

TPS7A7833的 V_SDIN 引脚是否可以用作第二个直流电压源? 我们希望用12V 或6V 的锁定继电器开关20毫秒。 (12V 继电器的电流:83mA,6V 继电器的电流:170mA)

你认为这是可能的吗? 对于3.3V LDO 输出,我们只需要10mA。 我必须如何改变 CS?

"

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该针脚的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我正在研究这个问题,我将在明天结束前再次与你会面。

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph 您好,

                 SCIN 引脚的电压为 VSCIN =4*(VOUT (NOM)+0.6),由于 VOUT (NOM)为3.3V,电压大约为16V。 请注意,此设备不支持 SCIN 引脚的负载电流。 为了支持此类大电流,电容降电容器 CS 必须接近10uF。 请记住,此电容的额定电压为高电压,10uF 电容的大小将是巨大的。 使用单独的 LDO 驱动继电器将节省更多空间,与容纳如此大的电容相比,成本更低。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特