This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:当我们将 PG 引脚连接到 EN 引脚时,30uA 电流从电池下降到 IC。

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065993/bq24210-30ua-current-sinks-from-battery-to-ic-when-we-connect-pg-pin-to-en-pin

部件号:BQ24210

您好,

当我们将 PG 引脚连接到 EN 引脚且阳光不足时,IC 无法稳定。 和30uA 电流从蓄电池下降到 IC。

为防止这种情况发生 ,我应该在 CN2之前向 IC 的 BAT 针脚添加另一个肖特基二极管。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 BAT 针脚和蓄电池之间添加二极管会产生其他问题,蓄电池检测可能会跳闸,充电电压将很低。

    [引用 userid="500891" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1065993/bq24210-30ua 电流吸收器-从电池到 IC -何时连接- pg-针到针脚"] IC 无法稳定

    您能更详细地描述一下这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    情况与以下问题类似:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985353/bq24210-bq24210-query?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24210

    当太阳能电池板的输出功率在弱阳光或自然光下较低时,使用示波器捕获 EN 引脚波形,EN 引脚跳高或低。

    此时,电池通过 BAT 针脚进入芯片,内部散热器电流为20 30μA。 如何避免这种现象? "

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在实验室中检查此问题,并将在本周晚些时候向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想与您脱机讨论这个问题,并发送了一条消息,可以使用论坛的 PM 功能来解决这个问题。