This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:原理图审查请求(BQ25173)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066115/bq25173-schematics-review-request-bq25173

部件号:BQ25173
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,TI 专家

客户要求进行原理图审查。 (已应用 BQ25173)

应用程序是一种集成的遥控器,不使用电池,而是使用 USB 充电(使用 Super-Cap) RCU (远程控制单元)。

电路中是否有任何需要修改的地方?

请查看总体示意图。

[附上下面的示意图]

e2e.ti.com/.../3771.Schematics-_2800_ECO_2D00_RCU_29005F00_220103.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ5173电路正常:

    ) 充电电流设置为800mA

    2) 调节电压设置为1.6V

    注--/PG 和 FB 最大电压为5.5V,此电路的输出电压为1.6V 时没有问题。   

    您所关注的电路的任何区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,比尔

    客户还有其他问题。

    BQ25173修复了一些应用电路。

    /Pg 针用于检测 USB 电源。

    - USB 电源输入→/PG 针脚低
    -无 USB 输入→/PG 针脚高

    Q1)电路的使用是否存在任何问题?

    Q2) 如果/CE 引脚保持浮动,电流消耗是否总是消耗0.45~0.6mA?

        如果即使未连接 USB 电源也会消耗电流,则/CE 引脚似乎需要控制。

    请检查。

    [附上下面的示意图]

    e2e.ti.com/.../MOVON_5F00_BQ25173.pdf

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    对原理图的一些反馈,

    1. 建议 使用最小1uF 的封盖和 封盖。  
    2. 我们可以保证在 我们列出的测试条件下获得0.45-.6mA 的额定值。  为了降低 电流消耗,最好 使用主机来拉高/CE,以便在不需要充电时禁用 IC。
    3. 客户可能需要考虑为 R42/R43使用更高值的电阻器。 当适配器断开时,FB 分频器网络将消耗1.6V/590欧姆=2.7mA。  对于最低的 IQ,我 的建议是 R42+R43=900kohm,只是不要超过1Mohm。 它们还可以将 PG 引脚 作为反馈分隔器中的 GND 连接,以最大程度地减少 Vreg < 5V 的 IQ。

    此致,

    尼克