This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010a

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066753/lmr14010a

部件号:LMR14010A

关于生态模式-我的 VIN 为6-9V,Vout 为5V,ILOAD 为50mA-600mA。

轻负载条件将小于5mA。

您能告诉我电感值如何影响生态模式操作?

12uH 的电感:
LMR14010A 是否会在低于5mA 的情况下进入生态模式?
什么负载值会导致退出生态模式?

22uH 电感:
同样的问题

47uH 的电感:
同样的问题

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ECO 模式由峰值电感器电流接合。 峰值电感器电流的值通常为设备最大额定直流电流(即1A)的10-30%。

    随着电感的增大,该设备将以较高的直流负载电流进入 ECO 模式,而电感更小。

    5mA 负载电流您也将处于 ECO 模式,并且处于非连续操作模式。

    LMR14010A 在 低负载电流环境保护模式下工作,通过减少开关和栅极驱动损耗来提高效率。 对于省油模式 操作,LMR14010A 可感应峰值电流,而不是平均电流或负载电流,因此设备进入省油模式的负载电流 取决于 VIN,VOUT 和输出电感器值。  当 µA 电流低且输出电压处于调节范围内时,设备将进入 Eco 模式(参见图12),并且只消耗28 µ A 输入静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我的电感器值为47uH (我认为太高),我不相信该器件会进入生态模式,因为波形与图12不匹配,电流开启的频率更高,电流消耗高于预期。

    我认为47uH 的高值可能是不进入生态模式的原因,但您说这一值会在更高的负载电流下启用生态模式?

    设备将在何种负载下退出生态模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有我可以查看的波形? 我希望看到 VSW 和 IL 波形。

    通过移除负载并观察设备何时以回放或可变负载退出,验证设备是否进入环保模式可能会很好。

    您正在执行的测试的电源状况(VIN,Vout)是什么? 这将帮助我回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在做这件事,移除负载并替换为可变负载。
    这是一个非常小的设计,所以这是一个过程。
    8V 时无负载电流消耗为78uA,因此看起来可能处于生态模式,没有负载。

    电源条件为输入电压= 8V,输出电压= 5V。

    我还在 Webench,这告诉我我我的47uH 超过了推荐的11.9uH - 35.71uH 极限。
    韦克西姆选择了12uH。
    我的47uH 是否太高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得为什么我最初选择了47uH,但后来又拔出了一个旧的 SIM 卡,发现这种价值是为了提高效率而推荐的。
    如果没有很好的改变理由,就希望继续保持下去。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯蒂芬,我们正在为您提供20-30%电感器电流波纹最有可能达到的范围,这是 naïve Ω 的事情。

    47uH 对于稳定性以及合理的输出波纹也应令人满意。

    电感越高,pk2pk 电感器电流波纹就越小。 这些粉末铁芯电感器通常用于低功耗直流-直流转换器,因此,设计人员通常倾向于选择一个电感器,其电感允许在设计的标称 VIN 的设备建议的最大直流负载电流处产生30%的波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您花时间考虑。
    此后,我发现该部件在无负载情况下的电流消耗高于预期值,并且电源似乎按预期工作。
    我仍在准备观察 LMR14010A 是否进入和退出 Eco 模式,尽管我认为我的状态良好。

    您能否提供有关您之前关于更高电感导致设备在更高负载下进入生态模式的陈述的更多详细信息?
    主板的蓄电池工作周期非常低,可能是80%的时间将消耗300uA 左右。
    在正常操作期间,它将消耗10-50mA,峰值为400-600mA。
    12uH 与22uH 与47uH 如何影响光度及其进入/退出生态模式的能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECO 模式由峰值电感器电流触发。

    根据设计,当电流低于 apx 150mA 时,设备将开始降低切换频率。

    峰值电感器电流为 Δ Il /2 + DC 负载电流

    以下链接中的 Eq9表示二次热钙化差

    电感器(L)按比例指示增量 iL...inversely

    www.ti.com/.../lmr14030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我终于明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。