This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:温度为<5C 而不是<0C 时充电停止

Guru**** 2594610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065975/bq25896-charging-has-stopped-when-temperature-is-5c-instead-of-0c

部件号:BQ25896

请帮助我们了解为什么在温度低于5C 而非<0C 时,我们的设计会停止充电。
在2C 和4C 模式下,我们看到 REG 0C 显示 TS 冷态故障。  


RT1 = 5.1k 1%

RT2 = 30.1k 1%

 

以下是我们的注册设置:

 0  1   2  3  4  5  6  7   8  9   a  b  c  d  e   f   

7F 10 41 1e 05 01 4b 80 03 44 07 46 00 23 5a 5c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请禁用1s 连续 ADC 转换(即  REG02[6]=0) 然后不使用 ADC 恢复测量?

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我们尝试禁用连续转换,结果是一样的。  这是否与温度阈值都有范围有关?

    JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)
    V (T1)
    T1 (0°C)阈值,充电暂停 T1低于此值
    温度。 与 V (REGN)的百分比为72.75% 73.25%
    V (t1_HYS)
    充电回 ICHG/2 (REG04[6:0])和 VREG (REG06[7:2])
    高于此温度。 与 V (REGN)的百分比为1.4%
    V (T2)
    T2 (10°C)阈值,向 ICHG/2 (REG04[6:0])和充电
    低于此温度的 Vreg (REG06[7:2])。 与 V (REGN)的百分比67.75% 68.25% 68.75%
    V (T2_HYS)
    充电返回至 ICHG (REG04[6:0])和 VREG (REG06[7:2])
    高于此温度。 与 V (REGN)的百分比为1.4%
    五(T3)
    T3 (45°C)阈值,向 ICHG (REG04[6:0])和充电
    高于此温度的 VREG-200 mV (REG06[7:2])。 与 V (REGN)的百分比44.25 v 44.75% 45.25%
    V (T3_HYS)
    充电返回至 ICHG (REG04[6:0])和 VREG (REG06[7:2])
    低于此温度。 占比为 V(REGN) 1%
    五(T5)
    T5 (60°C)阈值,充电暂停超过此阈值
    温度。 占比%至 V (REGN) 33.875% 34.375% 34.875%
    V (T5_HYS)
    将电荷重新加至 ICHG (REG04[6:0])和 VREG-200 mV
    (REG06[7:2])低于此温度。 与 V (REGN)的百分比为1.25%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这可能是相关的。 温度阈值有一些变化。

    谢谢,

    宁。