This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:更改切换频率

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067142/ucc256402-changing-switching-frequency

部件号:UCC256402
线程中讨论的其它部件:UCC25640EVM-020

您好,

我们正在使用 UCC256402控制器和 UCC25640EVM-020。

我们希望提高 EVM 的切换频率。  我们是否使用 LSS 引脚执行此操作?

我尝试用楔形图 来研究 这项修改,但我得到了一个非常奇怪的原理图(随附)。

谢谢你,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    感谢您与我们联系。

    您的推荐频率是多少?

    如果在启动过程中出现此问题,则可以使用 LL/SS 针脚电压进行调整。

    或者,如果在轻负载期间,则需要降低 BMTL 阈值以增加切换频率。  

    或者,当它处于满负荷状态时,您需要设计新的磁体,以便转换器可以以更高的共振频率运行。

    您可以使用此链接(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675)中提供的设计 Excel 计算器 进行这些更改

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔