This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:低温补偿问题

Guru**** 2770875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCRA0, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066546/bq34z100-low-temperature-compensation-issue

部件号:BQ34Z100
“线程”中讨论的其它部件: GPCRA0BQSTUDIO

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

chem ID 补偿文件和 gg 文件是在低温补偿后从 TI 网站获得的,在写入 GG 文件期间出现了写失败迹象,如下图所示:


检查后发现 TI 官方网站上的 GG_OUT.CVS 文件不正确,例如 ,GG 文件的 Qmax:

气体测量 Qmax 单元格0

29481

设计容量为4000 mAh。 客户想知道原因是什么。  BQ34Z100的电流已缩放,提供给 TI 的文件电流是实际电流(无缩放),这是否是可能的原因?

谢谢,致以诚挚的问候,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我不确定您提交了哪个工具来获取数据,如果您向 GPCRA0工具提交了日志,则返回的 Qmax 将基于您提交的电流,如果电流未缩放,Qmax 将不会缩放。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    客户提交的原始数据通过分隔器捕获并实时记录。 在将电荷和放电电电流修改为 BQ34Z100的缩放比后,重新计算补偿文件,chem ID 补偿成功,Qmax 参数在 GG 文件中正常。

    但是,其他参数虽然已更改,但仍超出 BQ34Z100范围,并且 GG 文件未成功写入。 为什么? 此外,通过导入外部(原始 GG 文件) GG 文件,所有写入都不成功。 但手动写入是可以的。 这是为什么?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    BqStudio 将范围放在 DataFlash 中的值上,因此不会超出范围。 当您尝试上传.gg 文件时,是否可以发送 bqStudio 显示的特定错误? 您也可以使用闪存流文件或 srec 来传输数据。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

    上传到 TI 网站的 GG 文件没有错误,但 TI 返回的补偿文件中的 GG 文件发现 T Rise 和 T 时间常数项目的值超出 BQ34Z100范围。 请参见下图:图1是导入 GG_OUT.GG.CSV 文件的值,第二幅图像是错误警告:

    谢谢,此致,

    樱桃

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    是否可以指定.gg 文件的生成位置? 这是使用 GPCRA0还是其他工具生成的? 您可以分享工具返回的报告吗? 这些值不正确,提交给工具以获取远距离值的数据中很可能有错误。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒