This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CEDV 平滑的参数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067043/bq4050-parameter-for-cedv-smoothing

部件号:BQ4050

我想确认一下 CEDV 平滑功能的两个参数,以了解在放电时进入 CEDV 平滑处理的条件。

  • 平滑增量电压: 值是/单元格还是非单元格? 换言之,如果细胞结构为2个细胞,而平滑 Δ 电压的值为350mV,它是350mV 还是700mV?
  • 最大电压():在 TRM 和 GUI 工具中看不到此 SBS.Data。 如何使用 GUI 工具检查它?

如果您对 CEDV 平滑功能有任何详细描述,请与我分享。

谢谢

塔米奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    最大电压()不是参数。 它是指给定时间范围内的 Voltage()的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    我只是想澄清一下,TRM 应该显示 Voltage()<平滑启动电压*单元数。 您可以看到最小和最大范围仅适用于一个单元格。 当 Voltage()- Present EDV2阈值<Smooth Delta Voltage *单元数(或如果已达到 EDV2)时,这也适用于平滑 Delta 电压

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish 和 Wyatt

    感谢您的及时回复。

    顺便说一句,以下是 在放电过程中进入平滑模式的条件之一。  此表达式是否正确? 我认为这是“多于”,而不是“小于”。

      前一分钟内的最大电压()小于 当前分钟内的最大电压()(即“下降率”大于0)。

    如果这个表达式正确,我认为 BQ4050在放电过程中不会进入平滑模式,因为电压()总是在恒定放电电流下下降。  如果在放电过程中出现这种特殊情况,则只有在温度突然变化时才会发生。 我认为。

    这种情况可以避免哪种类型的故障?

    谢谢

    塔米奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    TRM 有正确的说法,放电期间电压将会下降,如果在放电期间增加电压,则会出现其它问题,并且绝对不应出现平滑。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒