This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:设计变压器以匹配 WEBENCH®︎ 电源设计师的电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28180, UCC256402, TIDA-01494, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067029/ucc28600-designing-the-transformer-to-match-the-circuit-from-webench-power-designer

部件号:UCC28600
“线程”中讨论的其它部件: UCC28180UCC256402TIDA-01494

社区您好,
我需要您的帮助来设计开关电源。 我从设计变压器以匹配 WEBENCHRegistered电源设计师的电路中获得了原理图和 BOM,但我对如何风吹变压器有疑问。

我进行了以下设置:

输入:
电源类型:AC
频率:50Hz
电压120V-230V

输出:
48V 直流12A,通常为10A
最高环境温度:55°C

它将电路从 UCC28600DR 周围喷出。 到目前为止还不错。 即使可用性看起来不错,这也是当今的一个奇迹。

但是,几乎没有关于变压器的信息:
Ns1toNp:758.26 m Ns2toNp:247.07 m LP:20.82 µH

它写在 Bom 中。

您是否有过类似电路的经验? 也许他有一个核心可以推荐,还有一个缠绕比率?
或者,是否已经有一台具有合适特性的变压器?

我会为任何帮助感到非常高兴!

此致!

罗杰

 e2e.ti.com/.../WBBOMDesignUCC28600DR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Roger:

    感谢您的提问。  

    通常,变压器是根据不同的额定功率定制的。 我们很难估计系统外形。 因此,网络设计人员只能在此处提供必要的电感和转速比信息。  

    用户可以选择内核并检查内核和卷筒大小是否符合系统外形规格。  

    最接近的参考设计是 PMP10816。 它是具有通用交流输入的48V /200Wflywback。  

    由于功率为576瓦,因此需要更大的变压器芯才能达到此额定功率。  

    您选择 UCC28600作为此功能的原因有什么?  

    坦率地说,输出功率为576瓦(48V*12A),通常为480瓦(48V/10A)。 回扫拓扑不适合此功率范围。 它可以工作,但需要非常大的变压器,因为峰值电流很高。 根据这一点

    2级解决方案(PFC + LLC)将成为此额定功率的候选国。 如果您认为没问题,UCC28180 (PFC 控制器)+ UCC256402 (LLC 控制器)可能更适合此额定功率。   

    谢谢。

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的出色回答!
    我之所以选择 UCC28600,是因为它是由工具推荐给我的。
    但对于这些电路,我也有类似的问题。 对于 UCC28180DR,我没有收到任何关于完整电路部件的请求。
    所有红色组件都没有值或类似值。 我是否可以假设 L2仅用于信号去耦合,因此绕组比为1:1?
    赛道的其他部分看起来不错。 这对我来说是可以理解的。


    使用 UCC256402DDBR 时,其外观与实际情况相比更好,但仍有一个数据极少的变压器。
    我是否正确理解您在这里需要一个比率为1:1,阻抗在指定范围内且可承受12A 的变压器?
    或者,即使是低电流也足够吗? 因为这里的电压甚至更高,还是用高频率工作?

    我很高兴再次听到你的声音
    此致
    罗杰



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Roger:

    对于 UCC28180,L2用于 EMI 滤波器。 因此,通常具有高电感的1:1比是具有 CX1和 CX2的 PI 滤波器来过滤高频噪音。 由于很难估计噪音,系统此时未显示电感。  

    对于 UCC256402,变压器显示 NS1:NP = 0.25,NS2:NP = 0.25。 因此,转速比将为 np:np1:nS2 =4:1:1。  

    是的,电感和共振电容器由48V/12A 指定。  由于每个用户可以为系统外形选择不同的芯,因此不会显示每个绕组的芯线和转数。 这是对输出额定值的一般想法。 计算器 UCC25640X 计算器 将根据系统要求提供更详细的设置。  

     TIDA-01494的参考设计 与您的额定功率非常相似。 唯一不同的是其输出仅为24V。 但是,通过修改 LLC 的变压器转数和 LLC IC 设置以满足48V 输出,这是可以的。  您可以参考基于 额定功率的 UCC28180设计的 TIDA-014142的 PFC 扼流圈。  

    另一件事是,TIDA-01494的 LLC 控制器是以前的 UCC25630。  UCC25640X 系列将是我们针对 LLC 拓扑的最新控制器。 有关 UCC2564053的原理图,请参阅 PMP22087。  

    很抱歉,我们没有将 UCC28180和 UCC25640x 组合在一起的参考设计。 但是,在这里,它仍应该是您的好参考。  

    我们仍有许多参考设计。   TI 参考设计 它应该为您提供一些想法。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下,链接都是超级有用的。
    例如,对于 UCC28180周围的零件,我从 Würth 744866103找到了这种阻气门。
    我可以从 TIDA-01494获得电容器的布线

    对于 UCC256402,我必须这样做,比如 750317258
    该问题适用于 PMP22087  
    已经开发。 这些要求可能无法满足我的要求。
    我向 Würth 提出了一项请求,并对其中的内容感到好奇。
    非常感谢您!
    那么,我要用这两条电路吗?

    UCC256402DDBR

    UCC28180DR

    或者是否有一些反对的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Roger:

    是的,您可以使用这两条电路。 我相信您可以找到一些适合您的系统请求的参考电路。  

    由于您可以为系统选择 UCC28180和 UCC25640X,我希望关闭此线程,因为该线程的主题是 UCC28600。  

    如果您没有任何顾虑,请单击“问题已解决”,并在需要有关 UCC28180和 UCC25640x 的任何帮助时创建新线程。  

    非常感谢。  

    此致,  

    韦斯利