This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VIPER06HSTR 的最佳交叉点

Guru**** 2846460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067077/best-cross-for-viper06hstr

“线程”中讨论的其它部件:UCC28911UCC28910

大家好,团队

您能为 VIPER06HSTR 提供最佳交叉点建议吗?

谢谢!
马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VIPER06HSTR 是一款用于具有可调电流限制和内部 FET 的反向转换器的开关闭控制器。  根据数据表,内部 FET 可以处理2.5 A

    但是,这些应用的典型额定功率为8至6 W

    尽管 TI 没有任何引脚到引脚兼容的产品。  UCC28910具有额定电流为600 mA 的内部 FET,可在使用主侧调节的开放式机架回扫转换器中用于9.5 W。  如果需要更多 FET 电流,我们将使用 UCC28911,其中内部 FET 的额定电流为700 mA。  请注意,这两种器件的峰值电流均可由类似于 VIPER06器件的外部电阻器调节。

    此致,