This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070发出噪声输出

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067065/tps63070-tps63070-giving-noise-o-p

部件号:TPS63070
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,先生,

我们使用 TPS63070进行降压和升压。 我们使用2.7V 至3.3V 和9-12v 电源。 我们需要输出为3.3V。

但是,当我们给出上述任何一项的输入/输出电压时,我们会听到噪音, 并且输出电压波动为2.8V 至4V。

在此我附上原理图和输出波形。

请给出同样的建议。

 `

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    输出电压似乎稳定。 您的意思是波纹很大吗? 您可以使用 AC 和10us/div 来显示波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输出不如我设定的3.3V 输出那么稳定,但我们得到了3到3.8或一些时间的4V。

    作为我的附加图像,我们使用 DC 来显示波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    当波形不稳定时,您能向我显示吗? 应捕获 L1,L2,Vin,Vout。

    您是否正在使用 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出波形的不稳定位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    您似乎正在使用 TI 的评估板,对吗? 您是否缩短了 JP2? 输出电压似乎从5V 变为3.3V。 请提供更多波形并确保跳线短路良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们在 GPB 上设计了 EVM。

    是的,我提供波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    请参阅用户指南以获得更好的测试

    www.ti.com/.../slvuao5a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我检查了它,并且 VSEL 连接的很好。

    但我只 想问一个问题,为什么它们在输出波形中显示了如此多的波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    如果要测量波纹,请使用交流设置,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我会检查一下,但为什么当我们使用推荐的电容器时,它们会产生这么多的波纹?

    同时也没有获得正确的3.3V 电压?

    它的变化很大。。。

    请你有什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,“苛刻”,

    正如我所说,您的测量结果不准确。 请使用交流设置,以便找到真正的波纹,它不应该太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会检查。
    感谢您的支持。