This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步降压转换器解决方案,用于24V 至5V @ 6A 固定连续输出

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM5145, LM61460, LM25145, LM63460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066915/synchronous-step-down-converter-solution-for-24v-to-5v-6a-fixed-continuous-output

线程中讨论的其他部件:TPS40057LM5145LM61460LM25145LM63460-Q1

我正在寻找一种高效率,低成本的直流-直流转换器同步降压转换器解决方案,可将24V 转换为5V @ 6A 固定连续输出。

我已经提到了几个可以实现这一目标的控制器,但需要您的指导才能最终完成这一目标。 我已经研究过的一些解决方案是
TPS40057
2,LM5145
3. LM61460
LM63460
5.LM73606Q1
6. LM25145.

简单可靠的可用性(库存充足)也是一项要求。 请告知这些或其他哪些方面适合。

期待中的感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会推荐 LM61460。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    最近发布的 LM63460-Q1是另一个适用于5V/6A 的好选择,TI 商店目前有500件可供购买。 EVM 设计用于2.1MHz,但当输入电压= 24V 时,400kHz 更适合。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的 LM61460。  但是,我在可用性方面看到了很多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,美甲:

    正如蒂姆所提到的,您也可以咨询 LM63460,该公司目前有库存。

    对于 LM61460,如果您需要小批量样本(少于20个),您可以向 TI 销售人员咨询。

    谢谢