This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:USB-A 端口中的短路测试导致5V 系统断电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066461/tps51285b-a-short-circuit-testing-in-the-usb-a-port-results-the-5v-system-power-dropout

部件号:TPS51285B

主席先生,你好,

我们的客户报告说,当他们对  USB-A 接口进行短路测试(Vbus 和 GND 短路)时, 这将导致5V 系统 断电 ,然后主板关闭。 使用其它5V DC/DC 电源方案时,不会出现此类问题。

1) USB-A 端口中有一个 SW 电流限制开关,原理图如下:

2) SW 电流限制开关的输入源来自 TPS51285B 控制输出的+V5P0A 电源,原理图如下所示:

3) 当 USB-A 端口短路测试时,系统的+V5P0A 电源 将断开,波形如下:

4)当 OCL1引脚下拉电阻设置为100kΩ Ω,18KΩ Ω,10kΩ Ω 或6.2KΩ Ω 时,电源压降问题仍然存在。

5) 我们尝试在+V5P0A 电源上方并联添加一个220uF 电容器,这样可以解决问题。 如果并行电容器太小,仍会出现问题(例如,添加三 个22uF 并行电容器)。

您能就这个问题给我们一些建议吗? 在 +V5P0A 电源上方添加了一个大电容器,不适合笔记本电脑项目。

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有一个问题与您确认,V5P0A 的输出电流盖是否全部为 MLCC? 如果全部是 MLCC,这可能会导致不稳定,因为51285B 是 DCAP 控制模式,需要 ESR 补偿。

    越昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,裕刚,

    我已与客户确认并获悉 PCAB 上存在 V5P0A 的输出电流上限。 请参阅以下示意图:

    顺便提一下, 我们的客户对您的答复有一些疑问,他们想确保 V5P0A 的输出电容是否可以是所有 MLCC 电容器? DCAP 控制模式是否有任何特殊之处? 应向该职位发布何种材料?

    谢谢,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,对于 DCAP 控件,LC 双极需要外部 ESR 零进行补偿,以使回路稳定。有关 ESR 要求的详细信息,请参阅第12页的方程式2。通常 MLCC 的 ESR 较小,无法满足要求。 具有更大 ESR 的 POSCAP 或 SPCAP 或 OS-CAN 可以实现这一目的。如果客户必须使用 MLCC,则通过添加外部纹波喷射电路需要外部零。您可以在应用手册中搜索详细信息(SLVA453)。

    越昌