This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:不同的电线粘接模式

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066901/csd25402q3a-different-wire-bonding-pattern

部件号:CSD25402Q3A

您好, 客户方面有一个问题,涉及电线的连接方式。

两个组件的部件号完全相同,日期代码有几周的差异。 电子债券的数量相同。

下面是一些详细信息 :

第一种模式来自直流2123,其中的电线粘接采用长-短-长-短。

第二种模式来自直流2135,其中电线粘接以另一种方式布线:短-长-短-长

这是第一次看到这种变化;客户 对 不同的电线连接方式是否会影响组件的任何功能和/或功耗/电路感到好奇。   

请提供帮助建议。 感谢您的提前时间。

此致,

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好米兰达,

    感谢您对 TI FET 的关注。 我们已经审查了这些信息,从根本上说,不应存在性能差异,因为每个设备中的长线和短线债券数量相同。 这些电线粘结主要导致 FET 的接通电阻,任何轻微的差异都将被实际硅的接通电阻所消除。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你约翰。 感谢您的信息,并将其传递给您。 如果还有其他问题,我将与你联系。  

    新年快乐!

    此致,

    米兰达