This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:推荐的升压 DCDC 转换器

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066781/tps61088-recommended-boost-dcdc-converter

部件号:TPS61088
“线程:TPS61022测试”中讨论的其它部件

大家好,

我们正在寻找一款在所有负载条件下具有100 mVpp 或更低波纹噪音的产品,包括以下条件。


输入电压:2.9-4.3V
输出电压:5.1 V
输出电流:0-3A
无负载输入电流:50uA 或更低

请告诉我推荐的产品。

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!  

    当设置为具有足够输出电容器的 PFM 时,TPS61022应起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,耶琴

    感谢你的回复。
    客户担心轻负载条件下的波纹,并希望计算该波纹。
    我们收到一条评论,表示您联系的产品 TPS61022无法使用,因为没有关于延迟时间的规定。
    请告诉我具有指定延迟时间的 IC,它肯定可以指定整个负载区的波纹电压。

    以下是过去的 E2E。
    e2e.ti.com/.../3932782


    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!  

    PFM 脉动不能像韦浩所解释的那样计算。 但波纹通常介于30至50mV 之间,因此可以满足您的要求。 我建议您在过去的螺纹中要求测试台测试结果。 由于我不支持61022,我将关闭此线程。