This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:IR4427's 针脚到针脚更换

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524, LM5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066811/ucc27624-ir4427-s-pin-to-pin-replacement

部件号:UCC27624
“线程”中讨论的其它部件: UCC27524LM5111

大家好,团队

我的客户希望找到引脚以固定 IFX IR4427STRPbF 和 IRRS4427STRPBF 的更换部件。

我知道我们有双低侧驱动器,但我找不到比较表。 你有什么建议吗?

此致,

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,  

    感谢您联系我们。 我正在研究这个问题,今天我很快会再回来。

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,  

    与 P2P 兼容的最新器件是 UCC27624,VCC 范围为6至20V,峰值电流为5A。 但是,这些商品目前已缺货。  

    这两种 PN 兼容 P2P,现已上市:

    此致,

    莱斯利