This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无法充电

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066601/bq24610-unable-to-charge

部件号:BQ24610

您好,

我使用了随附的示意图,但没有为电池充电。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    施加的输入电压是多少? 施加的蓄电池电压是多少? 您能否提供有关设置的更多详细信息?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压19V 5A,蓄电池电压13.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请测量 VFB 电压吗? VREF 电压是多少? STATx 电压和 PG/电压是多少? 您可以测量 REGN 电压和 VCC 电压吗? 我需要更多信息来调试此电路。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔