This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:引脚到引脚,带 NCP436

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066821/tps22924c-pin-to-pin-with-ncp436

部件号:TPS22924C

主席先生,你好,

请帮助您仔细检查 我们的 TPS22924CYZPRB 是否与 NCP436引脚连接?

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp436-d.pdf

如果不是 P2P,您能否提供 P2P 解决方案?

顺便说一句,我们是否有 P2P 3A 部件? (NCP436为3A)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    我们 的 DSBGA 封装不完全相同(封装长度~1.4mm 封装宽度~0.9mm),因此它们不是 P2P。 我们 的 DSBGA 设备是一致的,因此它们的长度/宽度不会与 NCP436相同,因为它们分别为1.5mm 和1mm。  

    此致,

    Kalin Burnside