This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:3.3V

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066766/lm2937-3-3v

部件号:LM2937
“线程:ABS测试”中讨论的其它部件

您好,

你好。 我有一位客户正在与 LM2937ET-3.3/NOPB 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我正在查看 LM2937ET-3.3 (LM2937ET-3.3/NOPB)的数据表,我注意到第6部分似乎缺少有关该产品系列3.3版的信息。 我看到了5V,8V,10V,12V 和15V 版本的规格,但没有看到3.3V 的规格。 虽然我认为这些信息中的大部分对我们的特定用例来说并不是特别重要,但我认为分享这一差异非常重要。

但是,我想确认此设备的最小和最大输出电压。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您的分享。 我不知道为什么没有指定3.3V 版本,但好消息是,许多 EC 规格的 VOUT 更低,因此使用5V 规格作为参考将成为一种超越最坏情况的方案。  

    ~,我希望确认该设备的最小和最大输出电压。[引用 userid="485275" url="µ A/支持/电源管理-组/电源管理/f/power 管理-论坛/1066766/lm2937-3-3V"]

    您是指 ABS 最大值吗?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    是的,就像在桌子上有5V 的电压,等等。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我找到了一些3.3V 版本的测试数据,但它仅在室温下,与 EC 部分的其他表的最小/最大值不完全相同。 我可以给您的是平均值和最大值,其中 μ+/- 6σ 可以用作极限值。 以下是室温数据:

     

    参数 已测试情况 平均值  μ   STD_DEV  σ
    输出电压 VIN=5V,输出电流=5mA 3.29481. 0.00751488
    VIN=5V,输出电流=400mA 3.3028. 0.00816501

    此致,

    尼克