This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3242:性能低于-30°C

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3242, TPS62864, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066749/lm3242-performance-below--30c

部件号:LM3242
“线程”中讨论的其它部件: TPS62864TPS62800,测试

我必须在-40C 下打开系统,并在1分钟内运行,而不需要外部加热。 由于部件的工作温度为-30C min,输出增益是否高于 VCON 在-30C 时设置的值以及多少? 很可能通过加热附近的组件来达到-30C,但我想知道在寒冷条件下它会有多大变化。我希望在-40到+60C 的温度范围内达到0.4V +/-50mV,并希望确保它在寒冷条件下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萨拉,

    本设备仅指定在-30°C 以下运行,因此我们无法说出在-40°C 时可能会做什么或不会做什么

    您是否只需要一个提供0.4 V 输出的转换器?  或者,您是否需要在操作过程中调整该电压?  您是否需要具有 VCON 功能的 RFPA 类型的设备?   

     例如,我们有 TPS628680A,它使用 I2C 来调整该极低范围内的输出电压。  或者 ,TPS628610可以使用 I2C 降低到0.4 V。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个能够提供0.4 V @ 125 mA 连续130 mA 浪涌电流的转换器。 VIN = 4V。 尽可能提高效率。 我需要30块。 我没有 I2C 可用。 LM3242现已发布。 我不想使用 LM3242,但现在似乎没有其他选择。 我与 TI 应用程序聊天会话合作,试图找到一个可用的部件, 该部件就是该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释历史,并感谢您使用固定的0.4伏输出转换器,在操作期间无需调整电压。  这些 RFPA 设备中的大多数都假定您将调整电压。

    您可以使用不带 I2C 的 TPS628680A/1A 输出固定的0.4V 电压。  有关相应的电阻值,请参阅 D/S 中的表8-1。  TPS62864/6是类似的器件。

    TPS62800/6也可以输出0.4V。

    所有这些设备的额定电压均为-40C。  不幸的是,TI.com 今天没有为他们展示任何库存。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了2块 LM3242评估板,用于在低温下进行测试。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!