This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:初始电池容量估计

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066754/bq34110-initial-battery-capacity-estimation

部件号:BQ34110

根据“器件重置时的2.7.10初始电池容量”,BQ34110能够根据电压估计刚刚连接的电池组的容量。

我们已尝试(没有成功-仍需要澄清/说明)生成事件/方案,以运行此评估过程,如下所述:

1-上的应用电路与充满电的蓄电池附件->据报告 RC 为0%(约),不会增加,因为没有电流流向蓄电池。

2-从场景1开始,电路断电并在几秒钟后通电->结果相同。

3-从场景1开始,电池组已断开连接,电路已关闭,电池组已连接,电路已接通电源->结果相同。

我们曾遇到过这样的估算程序效果良好的案例,报告的 RC 从0%提高到100%,但我们无法理解什么是“触发因素”。  

在我们正在使用的设备中,电池组“一直都没有连接”,一旦连接,就无法进入完全放电囊,因为它是交流电源线的备用电池。

有人能帮我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯托您好,

    CEDV 仪表将进行电压测量,并对存储在 CEDV 曲线数据闪存中的10个电压到 DOD 值进行线性插值。 只有像您提到的那样在重置时才会执行此操作。

    确保电压输入始终存在电压,如果只插入电池,电压仍在稳定,则可能无法给出准确的估计值。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt。

    感谢您的及时回答。

    "仅在重置时完成..."

    只是为了确保,您是指在 BQ34110通电时完成测量/内插,对吗?

    目前,我们需要验证 BQ34110上的电池电压是否存在且稳定,对吗?

    我们将继续进行建议的核查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1066754/bq34110- inition-battery" capacity-Estimation/3946854#3946854"]只有在重置时才能完成此操作

    当您说“重置时”时,通过 I2C MAC 子命令(0x41)进行的重置是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯托您好,

    只要断电并重新接通电源(POR)或发送 RESET 命令,它就会使用电压。

    如果电压不稳定,复位时可能会导致 SOC 读数不正确,这是正确的。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路通电几毫秒后发送重置命令解决了此问题。

    非常感谢。