根据“器件重置时的2.7.10初始电池容量”,BQ34110能够根据电压估计刚刚连接的电池组的容量。
我们已尝试(没有成功-仍需要澄清/说明)生成事件/方案,以运行此评估过程,如下所述:
1-上的应用电路与充满电的蓄电池附件->据报告 RC 为0%(约),不会增加,因为没有电流流向蓄电池。
2-从场景1开始,电路断电并在几秒钟后通电->结果相同。
3-从场景1开始,电池组已断开连接,电路已关闭,电池组已连接,电路已接通电源->结果相同。
我们曾遇到过这样的估算程序效果良好的案例,报告的 RC 从0%提高到100%,但我们无法理解什么是“触发因素”。
在我们正在使用的设备中,电池组“一直都没有连接”,一旦连接,就无法进入完全放电囊,因为它是交流电源线的备用电池。
有人能帮我们解决这个问题吗?