This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:黄金形象的持久性

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067143/bq27520-g4-permanence-of-the-golden-image

部件号:BQ27520-G4
“线程”中讨论的其它部件:BQ27520

通过 I2C 将金色图像写入设备后-这是否会进入 BQ27520上的非易失性存储器?  如果我们要拔下压力表的所有电源,然后重新给其供电(取出并重新连接电池),我们需要重新编写黄金文件还是在断电后仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金色图像的写入过程会将其写入 bq27520-G4上的非易失性存储器。 断电后这些值将保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小校正:这些值被写入非易失性存储器,但在正常操作期间,此存储器可能会被仪表修改。 只需添加这一点信息,以避免读回比较与100%不匹配时出现混淆。