您好 E2E,
您能否为栅极驱动器 IC 提供恒压恒定电流源? 我们的客户正在使用 UCC27714半桥式栅极驱动器,希望知道如何提供正确的偏置电源以及如何正确获取电流电源?
感谢你的帮助。
此致,
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,卡洛,
符合 UCC27714栅极驱动器要求的偏置电源是在 MOSFET Vgs 所需电压下提供稳定的电压源,并提供在开关频率下驱动 MOSFET Qg 所需的平均电流。 驱动器峰值电流将来自 VDD 电容器和 HB-HS 电容器,因此偏置电源不需要为栅极驱动器峰值电流供电。
通常控制器电路有一个现有的整体偏置电源,该电源可能具有额外的线性稳压器来满足其它所需的电压。 栅极驱动所需的平均电流由 LO 和 HO 输出 x 开关频率上所有 MOSFET 的总 Qg 决定。
确认这是否解决了您的问题,或者您可以在此主题上发布其他问题。
此致,
你好,理查德,
我们的客户尝试用15V 的 VDD 模拟 TINA TI 的电路,该 VDD 的内部电阻为150ohms。 首先,MOSFET 的开关是预期的,但在1毫秒后,占空比开始变小,并且从曲线上,启动电容器的放电速度更快。
根据您的解释,他们是否可以使用回扫控制器 IC 辅助绕组的齐纳夹? 这会影响整体效率吗? 我们的客户希望使用两个开关回扫来降低 MOSFET 的应力,因为如果使用 RCD 夹,它将导致高功率消耗,并且必须使用更大的 MOSFET,从而导致更高的损耗。 回扫的输出功率为360W (72V,5A),输入电压为330V-410V。 根据计算结果,RCD 钳位将显著降低效率,且泄漏电感未知。
此致,
卡洛
你好,卡洛,
感谢您的反馈。 对于 Tina 模拟,不清楚 VDD 15V 源的电阻为何为150欧姆,如果可以修改,我会在模拟中降低电阻。
如果启动电容器正在放电,您可能需要查看启动电容器值和启动系列电阻,以确保启动电容器可以支持 MOSFET Qg,并且启动电容器在切换期间刷新电量。
您能否分享应用程序的 TINA 原理图? 如果您担心共享,可以提交朋友请求,我们可以在公共论坛以外的私人场合进行沟通。
此致
你好,理查德,
我们的客户试图限制来自偏置电源的电流。 通过限制电源电流,他们希望模拟100mA 的恒定电流源。 客户的 HO 和 LO 引脚上有4个 MOSFET。 栅电荷总量为81nC*4=324nC,转换频率为60kHz,请注意它们需要20mA 的平均供电电流。 这是否足以为 CVDD 充电,从而达到栅极驱动器的4A (接收器,源)? 客户打算使用来自回扫变压器主辅助绕组的线性稳压器。
请参阅随附的 TINA TI 文件 。e2e.ti.com/.../ucc27714.TSC
此致,
卡洛
你好,卡洛,
只要 VDD 电容器和 HB-HS 电容器的电压足以为 MOSFET Qg 充电,VDD 上的电流消耗将是开关电源设备所需的平均电流。
当每个驱动器输出上都有81nC x 2时,启动盖值100nF 将导致 HB 电容器上的电压下降162nC/100nF 或1.62 V。 建议将 HB 电容器增加到220nF,以减少 HB-HS 电压降。
由于我们建议 VDD 与 HB 电容器的比率为10x,因此 VDD 盖的电容为2.2uF。
额定电流为100mA 的线性稳压器应足以提供 IDD 平均电流。 但是,VDD 电容器的充电时间将会受到影响。 使用100mA 电流和1Uf 电容时,上升时间为 CDV/I 或1uF*15V/100mA=150us。 使用2.2uF 上限,上升时间将增加2.2倍。
这不是系统级别 VDD 的过度上升时间。 如果控制器 PWM 信号在启动序列中延迟,则不会出现此问题。
此致,