请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5155-Q1 “线程”中讨论的其它部件:LM5155, LM5122
您好,专家,
我们的客户希望使用 LM5155输出24V@6A 电流。 输入电压为6-18V。 我们是否有相关的参考设计? 如果没有,如何获得帮助? 非常感谢!
巴西,
电子郑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,电子
通常,当电流超过4A 时,我们建议使用同步转换器,如 LM5122。 我附上了一个参考设计,您可以将其用作起点:
https://www.ti.com/tool/PMP9484#applications
您也可以联系电源设计服务组-(https://infolink.sc.ti.com/business_rooms/worldwide_sales/ti_products_news/b/power_systems/posts/introduction-to-power-design-services)
谢谢,
理查德