This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26003:检查 LM26003的 VBIAS 引脚是否存在反相应用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066623/lm26003-check-the-vbias-pin-of-lm26003-for-inverting-applications

部件号:LM26003

你好

我的客户使用 LM26003设计了反相电路。

VIIN:+15V

输出电压:-12V

但是,最大 VBIAS 电压为10V。 是否可以配置电路,如下所示?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    原因输出电压为-12V,这会使电路中的电压产生偏差。 因此,建议将8.2V 或9.1v 的齐纳连接到 VBIAS 和-12VCC。 并使用~200ohm 限制从 GND 到 VBIAS 的电流。 电阻器不能过大,这将限制电流进入偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔

    感谢您的支持。

    如果不使用 VBIAS 引脚,我是否将其连接到-12V?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好路易:

    是的,连接到-12V 是正确的方式。