This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350 + BQ76940 REGUT 连接到 VCC

Guru**** 2607845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066963/bq78350-r1a-bq78350-bq76940-regout-connect-to-vcc

部件号:BQ78350-R1A
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350BQ76940

主席先生,你好,

BQ78350数据表显示,VCC 相对于 VSS 的最大额定值为2.75 V

我通过 BQ76940 regout (3.3V)连接 BQ78350 VCC,   

这会重新输出3.3V 是否会损坏 BQ78350?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    如果正确,3.3V REGUT 会损坏 BQ78350。

    如果您想使用 BQ78350为 BQ76940设备供电,则需要具有输出为2.5 V 的 REGUT 的 BQ76940设备。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门