This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:EMI 滤波器

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066724/ucc28711-emi-filter

部件号:UCC28711
“线程”中讨论的其它部件: LM5023PMP11135

您好,

你好。 我有一位客户正在与 UCC27811合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我使用 UCC28711和 WEBENCH 平台设计了 SMPS。 我只是想知道是否需要 EMI 滤波器,因为 WEBENCH 设计没有包括用于 UCC28711的滤波器,但它在输入端显示了用于 LM5023等其他 IC 的 EMI 滤波器。 因此,如果封装设计的输入中需要 EMI 滤波器,请参考。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray:

    感谢您的提问。

    是的,需要 EMI 滤波器。 您可以参考 PMP21927 和 PM1135。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    你好。 请参阅以下客户对您的问题的回复。 非常感谢。

    只是想问一下,在12W 输出设计的 PMP11135中,EMI 阻气门被标示为 DNP。 因此,在低功耗设计中这是不必要的,还是取决于切换频率?”

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray:

    通常,对于低功耗<15W,PI 滤波器(C1/L1/C2)在大多数时间都足以支持低功耗。 客户可以选择其中一种低功耗。   为了获得更高的功率,需要使用 PM21927这样的 EMI 滤波器。  我建议将 EMI 滤波器的空间保留在原型中,如果通过 PI 滤波器来解出 EMI 滤波器,则将其移除,这与 PMP11135的情况类似。  

    如果额定功率更高,请参阅 PM21927的设计。  

    此致,  

    韦斯利