This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MOSFET 的 I2C 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066720/i2c-driver-for-mosfet

“线程”中讨论的其它部件:TCA6424A

您好,团队正在寻求一些帮助。  

 TI 具有哪些 I2C 可以驱动这么多 MOSFET? 除此之外,以下哪一项是典型的推挽式拓扑?

希望得到您的帮助。  

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说驱动 MOSFET 时,您的意思是在 MOSFET 的栅极上设置电压/偏压正确吗?  

    我们的大多数 IO 扩展器都使用推挽式架构。 我们最大的 IO 扩展器是 TCA6424A,它有24个可编程的 IOS。 我们的 IO 扩展器的推挽逻辑可支持1.65V 至5.5V

    您是否正在寻找漏极开路 IO 扩展器?

    -鲍比