This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:一个 REF5025参考 IC,用于驱动三个 ADC 参考引脚 ADS8528

Guru**** 2371860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066523/ref5025-one-ref5025-reference-ic-to-drive-three-adc-reference-pin-ads8528

部件号:REF5025
“线程: ADS8528”中讨论的其它部件

你(们)好  

我正在使用 REF5025参考 IC 驱动三个 ADC 参考引脚 ADS8528,并使用数据表中给出的推荐电容器。  

根据 ADC 参考输入电流数据表:是1uA,而 REF5025的驱动能力是10mA。

请确认我是否可以使用单参考 IC 驱动3个 ADC 的参考。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    我相信您计划将 REF5025输出连接到3个 ADS8528 IC 的 REFIO 引脚。 您可以在此配置中使用 REF5025。 请确保满足以下条件。

    1.禁用 ADS8528器件的内部参考。

    2.启用了 ADS8528器件的内部参考缓冲器。

    3.参考输出与 ADS8528 REFIO 输入之间的距离与每个 ADC 连接的距离保持一致。 这将确保迹线长度的电压降(如果有)相似,且 ADC 的增益误差较低。 同时,尽可能降低迹线长度。

    谢谢,此致,

    Shridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢谢里哈尔的宝贵意见。

    放置组件时要小心。

    谢谢

    曼尼斯