This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65273V:最大输出电压,带电阻器分配器

Guru**** 2549840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066792/tps65273v-max-output-voltage-with-resistor-divider

部件号:TPS65273V

您好,

可使用外部电阻器分压器设置的最大输出电压是多少?  绝对最大值被列为7V,但我看不到推荐的最大值。

谢谢,

迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 迈克尔  

    使用外部电阻器设置输出电压时,最大输出电压可配置为90%*Vin。