This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:查询 ESD (CDM)数据

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, TLV431, TLVH431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066068/lmv431a-inquire-of-esd-cdm-data

部件号:LMV431A
“线程”中讨论的其它部件: TLV431TLVH431LMV431

我们需要 LMV431A 的 ESD 清洁发展机制数据,并且已经询问了大约半年,

但现在我们还没有收到,

请帮助安排人员处理此问题,

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有 CDM 或 MM,因为由于设备的使用寿命,它们当时没有使用。

    如果您考虑的是 LMV431,但需要 ESD,则可以考虑具有此数据且与引脚兼容的 TLVH431或 TLV431。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    LMV431A 是我们大规模生产材料的一部分, 我们很难更换它,

    现在,我们需要认可 MP 的材料,

    如果  LMV431A  没有 CDM 数据,我们就无法完成,

    请帮帮我。

    谢谢

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    我们目前没有任何数据。 我们已开始为 LMV431的 ESD 数据收集。 它将在4-6周内完成。 请理解这是我们获得数据的最快速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    好的,我们将继续跟踪这个问题,只要我们得到真实的数据,我们就会关闭这个项目。

    谢谢。