This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:IC 正在创建一个短信息,以尝试防止短信息...

Guru**** 2389220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066162/lm3488-ic-is-creating-a-short-in-an-attempt-to-prevent-a-short

部件号:LM3488

我正在开发一条电路,接收7V-9V 的任何位置,输出电压为12.6V,其中 Imax = 4A。 我从 WEBENCH 导出了一个设计,并试图与之完全匹配,但不得不用类似的组件替换一些不可用的组件。

 

当我在没有负载的情况下应用7V-9V 时,我会按预期测量12.6V。 问题在于,当驱动电机时,LM3488检测到浪涌电流短路。 为了避免负荷短路,LM3488在 DR 引脚上启用 MOSFET,这似乎会产生从 Vin 到 GND 的真正短路。

 

我试图通过用0欧姆电阻器替换 Rsense 来解决这个问题,然后我删除了 Rfilt 以禁用电流感应功能。 ~Rfilt 解决了短路问题,但输出电压降至10V,而不是12.6V。 之后,我尝试通过并行堆叠2个电阻器来降低 Rcomp 和 Rsync 上的电阻。 不幸的是,这并没有改变任何东西。

您是否对要尝试的内容有任何建议? 我附上了示意图和材料明细表供参考。

谢谢!

e2e.ti.com/.../BOM.csve2e.ti.com/.../LM3488Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶利米,

    非常感谢您使用 LM3488,很遗憾听到您遇到了问题。  

    LM3488是一个峰值电流模式控制器,IC 需要使用 Rsense 才能工作。 Rfilt 和 Cfilt 用于降低 Isen 引脚处的噪声,因此,通过消除 Rfilt,您可能会提前触发电流限制,这可能会降低输出电压。 Rcomp 和 Ccomp 的目的是调整转换器的频率响应,使其对瞬变作出充分响应。 调整 Rsync 也不会有什么作用,因为它主要控制您的切换频率。  

    我想问的第一件事是,您是否使用电机驱动器驱动电机。 您似乎正在使用直流-直流转换器直接驱动电机,这似乎会带来一些问题。

    谢谢,

    理查德