This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:B

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066736/lmr33630-b

部件号:LMR33630

嗨,我是´m 电子工程的新毕业生,也是 TL 新使用 PSpice 的人

  我有这个由 Workbench 工具推荐的设计,它与12-24 V 至5V-3A 的数据表相匹配

当我在 PSpice 上模拟时,我得到了这个输出,电感器上的电流峰值是正常的吗?

在这个模拟 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064974/lmr33630-simulation-through-pspice-model-in-ltspice-results-in-0v-at-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMR33630#中, 电感器上的电流没有这个峰值。

我 将有关 SRN8040-3RY 的信息应用于专题分析,然后观看示例视频,并使用相应的 ESR 对电容器建模。

另一个问题是模拟2毫秒的时间,因为我的计算机只有8GB RAM,256 SSD 和 i5 11G? 如果这是根本原因,你们能建议一个好的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这似乎是设备可以接受的软启动操作。 在模型配置中,软件启动的缩短版本似乎正在实施,以加快处理时间。 典型的软启动时间为4毫秒。

    对于长持续时间 SIM 和短步长,处理时间可能相对较长。 更短的 sim 和更长的步长应能缩短处理时间。

    也许,更少的迹线测量也可能有助于计算时间...我没有证明这一点,只是假设一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气