请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR33630 嗨,我是´m 电子工程的新毕业生,也是 TL 新使用 PSpice 的人
我有这个由 Workbench 工具推荐的设计,它与12-24 V 至5V-3A 的数据表相匹配
当我在 PSpice 上模拟时,我得到了这个输出,电感器上的电流峰值是正常的吗?
我 将有关 SRN8040-3RY 的信息应用于专题分析,然后观看示例视频,并使用相应的 ESR 对电容器建模。
另一个问题是模拟2毫秒的时间,因为我的计算机只有8GB RAM,256 SSD 和 i5 11G? 如果这是根本原因,你们能建议一个好的配置吗?