This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:请求 TPS53355设计审查建议

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066579/tps53355-asking-for-the-tps53355-design-review-suggestion

部件号:TPS53353
线程中讨论的其它部件:TPS53355测试

主席先生,你好,

 

我的客户设计和 MP TPS53355。 但是,此 MP 产品的输出电压有 FA。

设计的输出电压为5V。 异常情况 Vout 为0.9V。在主板测试的出厂侧观察到故障情况。

如果发生故障,更换新的 TPS53353可以修复输出异常电压。

请您查看示意图和布局并提供意见吗?

https://txn.box.com/s/3yijx6yhzy1ghz2igflqlroh4jp7jh6

感谢你的帮助!

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我下载了链接中提供的.zip 文件,该示意图对我来说一般都很好。 我认为我访问过的图像中的反馈电阻器也被切断了,所以我无法验证。  

    关于故障模式,您是否有更多有关测试条件的信息?

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德