This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:效率和电流消耗

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR36503, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066740/lmr14030-q1-efficiency-and-current-consumption

部件号:LMR14030-Q1
线程中讨论的其他部件:LMR36506LMR36503LMR43610

您好 E2E,


我们的客户系统输入电压为9V - 36V,输出为4.5V,工作电流为70-300mA,轻负载待机电流为2mA。 轻负载的效率如何?  系统的典型功耗为 0.5 mA@24V。 如何计算电流消耗?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,数据表中的图1提供了低至3mA 的效率,其中24V 输入和5V输出。 在客户使用 BOM 选择进行验证之前,这应该是进行近似的好方法。

    www.ti.com/.../lmr14030-q1.pdf

    请注意,此设备不是轻负载时最优化的设备。

    LMR43610和 LMR36503,LMR36506是符合此应用要求的最新器件,具有更高的轻负载效率。