This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005QEVM:EVM 用户指南和 WeBench 之间的效率数据差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005QEVM, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066646/lm76005qevm-efficiency-data-differences-between-evm-users-guide-and-webench

部件号:LM76005QEVM
线程中讨论的其他部件: LM76005

您好,

我的客户希望听到 TI 专家对 EVM 用户指南和 WeBench 之间的效率数据差异的评论或意见。

LM76005QEVM 用户指南图6.2显示了 LM7600QEVM 效率图解,如下所示。

我的客户尝试使用 WeBench (请参阅随附的.pdf 文件)模拟 LM7600QEVM 电路,条件为 VIN=36V,VOUT =3.3V 和 Iout =A 其效率如下所示,与图6.2中的 VIN=36V 图解相比,外观略佳。

问题1:
是否有任何关于 WeBench 组件参数的建议来使模拟结果与图6.2匹配?

问题2.
或者,WeBench 模拟结果往往显示比实际的 LM76005设备效率更高的效率?

问题3.
或者,WeBench 模拟结果显示 LM7600的典型效率,但用于绘制图6.2图解的样本的效率与典型效率相比略有下降?
e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_Report.pdf

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺,你好

    WEBENCH 模拟也只是基于方程式和计算的模拟。

    用户指南中的图6.2效率曲线是在 EVM 上测试的实际结果。

    因此,我建议使用图6.2效率曲线进行客户评估。

    此外,最好让客户根据所需的应用对 EVM 进行评估,以更好地了解器件的性能。

    此致,

    吉米