“线程”中讨论的其它部件: TPS53353, TPS53355
大家好,团队
我想确认 TPS53353DQPR 或 TPS53355DQPR 是否可以被视为 TPS53318DQPR 的替代产品。
根据数据表,TPS53353和 TPS53355似乎与 TPS53318引脚兼容,而 连续输出电流和5引脚端接似乎不同。
您能否在下面查看这些问题?;
- Q1) 5引脚是 TPS53353/TPS53355的常闭引脚,是 TPS53318的 ROVP。 只要卸下连接到 ROVP 引脚电路的电阻器或电容器,就可以用 TPS53353/TPS53355替换 TPS53318吗?
- Q2) TPS53353/TPS53355的持续输出电流为20/30A,TPS53318的持续输出电流为8A。 是否可以通过更改断路引脚的电阻值将输出限制为最大8A?
我们还 想知道是否还有其他关于替代的担忧。
此致,
福井瑞太郎