This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于使用 Pres 引脚功能的 BQ40Z80

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066352/bq40z80-about-bq40z80-using-the-pres-pin-function

部件号:BQ40Z80
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 专家:

     我在使用 BQ40Z80的 Pres pin 函数时遇到问题,我需要您的帮助。

     当我没有将 PRES 引脚用作钥匙开关时,将10K 连接到接地后,按下 ESD 也不成问题。但在我将 PRES 引脚用作钥匙开关后, 接触4K 和空气8K 的 ESD 无法通过。此表述引脚似乎非常敏感,导致 ESD 测试失败。 你有什么好的建议吗? 期待您的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    使用电视机二极管和原理图上的容量应该足够。 您能否澄清将10K 连接到地面的含义? 4K 和空气?

    仪表有什么故障,您看到的是什么迹象?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Wyatt,

       感谢您的回答。

    4K 触点和8K 空气或8K 触点以及15K 空气是我们测试 ESD 的标准。
    如果我没有使用定位销作为按钮,请将定位销连接到10K 与 GND。 此时,ESD 测试可以通过。
    在我添加了 Prse 引脚作为按钮功能后,我使用了一根5.6V 齐纳管和一个 C102电容器(如上图所示),但它未通过 ESD 测试。 测试后,燃油表无法直接通信和工作。
    您能告诉我如何选择电视管吗? 或者它是否受到我的其他电路的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    您应该使用防止针脚上出现最大电压的 TV 二极管,以防止 ESD 损坏。 电视二极管有许多选择,但如果针脚 ESD 损坏,我建议使用更快的二极管。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒