This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:循环计数

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066520/bq78350-cycle-count

部件号:BQ78350

您好,

我正在开发一个包括 Bq78350在内的电子自行车 BMS 项目。

我对 bq78350的生命周期数据中的周期计数有疑问。

  1. 在 我们的长期使用寿命测试中,尽管电池处于循环状态,但周期计数没有正确增加。 每50个周期,它返回1个周期,计数为49个周期。
  2. 在仪表设置中,CTT 位设置为0,周期计数百分比为90%。 在这种情况下,如果电池的充电量低于设计容量的90%,则周期数不应增加,但在我们的测试中,我们看到周期数增加了。

设计盖:13500mAh

测试过程中充电的容量:11200mAh

13500*90%>11200mAh =在这种情况下,周期计数不应增加,对吗?

我在等你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    当累计出院超过充电器容量(如果[CCT]= 1)或设计容量(如果[CCT]= 0)的周期计数百分比时,CycleCount()的值会递增。

    以前的出院将计入累计出院。 我认为该算法实施了其他逻辑,以确保在同一个放电过程中不会更新两次(放电过程中不会充电或充电量小)