This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电源传输问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066538/wireless-power-transmission-issue

“线程”中讨论的其它部件:BQ51013BBQ500212A

大家好,团队

以下是客户提出的一个问题可能需要您的帮助:

要求:24 V 无线电源传输系统,由一个24 V 输入传输模块和一个具有5 W 功率的24 V 输出接收模块组成。

您能否提供一些推荐的芯片或解决方案? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    抱歉,我们没有24V 输入 TX 或24V 输出 RX。  我们的最佳解决方案 BQ500212A 和 BQ51013B 为5V 输入/输出。