This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM8286xA,TPSM8282x/A OVP

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066488/tpsm82866a-tpsm8286xa-tpsm8282x-a-ovp

部件号:TPSM82866A

大家好,团队

我有一个关于 TPSM8286xA 和 TPSM8282x/A 的快速问题

这些设备是否具有内置的输入和输出过压保护?

我在数据表中找不到此类描述,因此我想与您确认以防万一。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    您的客户对 OVP 的要求是什么?  例如,设备在检测到 OV 时应执行什么操作?这种情况将如何发生?

    这两个模块都通过 PG 引脚指示输出上的 OV。  如果输出电压过低或过高,PG 将会降低。

    很少有设备可以在没有额外电路的情况下对 VIN 上的 OV 执行任何操作。  由于这是由客户/系统提供的电压,设备要求电压级别在允许的工作范围内。

    谢谢,

    克里斯