This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -单元平衡问题,一个单元未平衡

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066269/bq76952-bq76952---cell-balancing-issue-one-cell-is-not-balancing

部件号:BQ76952

您好,

我们已将14节(14S6P) NMC 电池连接到 BQ76952电压通道,因为我们已将14节电池连接到16节通道,和

我在细胞平衡方面遇到了一个问题,因为细胞13不是平衡的,但其他细胞是平衡的, 细胞平衡是由主机控制的(通过 I2C 的 MCU),在这种情况下, 如果我试图平衡我正在写入0x1000到0x0083的第13个单元格,同时读取单元格平衡状态(0x0084),它显示为0 (但它应该显示0x1000),我已经在这两个主板中测试了两个主板,我面临着相同的问题。

谢谢

帕维斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pavithraa,

    我认为您读的命令错误,您还应该用0x0083读取单元格平衡状态。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,在 0x0083中完成了读写操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我可以读取和写入1-12和14个单元格的单元格平衡状态,但如果我写入第十三个单元格(0x1000),读取单元格平衡状态将显示为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道第十三个通道的单元平衡内部开关是否关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pavithraa,

    感谢您的澄清。

    您能否分享您的示意图细胞连接和 Vcell 模式? 此外,如果您共享.gg 文件,这将有所帮助。

     当尝试平衡单元格时,您是否看到任何触发故障的情况? 我还建议您使用示波器来查看当您尝试在该单元上实现单元平衡时是否有任何反馈。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你们的建议,我没有检查室模式,13节室在室温中没有启用,所以我已经启用了它的工作原理

    谢谢

    帕维斯拉