This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:具有相似电压输入电平的自动切换功率 mux。

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2112A, TPS2114A, TPS2113A, TPS2111A, TPS2115A, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066260/lm66100-auto-switching-power-mux-with-similar-voltage-input-levels

部件号:LM66100
线程中讨论的其他部件: TPS2113ATPS21110ATPS2111ATPS2114ATPS2115ATPS2112ATPS21116

您好,
我有一个与此主题相关的问题。
我们知道  ,并行放置电池通常不是一个好主意,因为一个电池可以充电更多,电压更高,这将导致电池在为另一个电池供电时快速放电。
但是,为了延长应用的电池寿命,我计划并行使用两组电池,并使用切换设备防止上述事件,选择最高电压级别的电池。

在上一篇文章中,有人提到 LM66100不适用于两个相同的电源,而应使用 Power Mux IC。
以下选项(具有一些不同的功能)是基于 TPS21110A/TPS2111A,TPS2112A/TPS2113A,TPS2114A/TPS2115A。 它是否符合目的?
感谢你的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    是的,TPS2116和 TPS2116都是此应用的好选择。 TPS2116的输入电压范围比其他可能有用的器件更宽,但 IQ 稍大(小于~0.5uA)。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,
    非常感谢您的支持!

    此致,
    法比奥