This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065957/bq25713-bq25713

部件号:BQ25713

大家好,团队

我正在使用 bq25713,我面临一个问题,在取出电池后,电池寄存器值 VBAT 值没有变化,ADC 正在为 MSB 充电,但电池电压不会归零或任何东西,

如何解决此问题?是否有任何设置需要这样做,如果取下电池,我的值也将为零。

我将如何知道电池已取出?

谢谢,

SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯特鲁蒂,

    您能告诉我们电池寄存器 VBAT 地址吗? 我们不知道哪个注册的 VBAT。 ADC 为 MSB 值充电也是如此。

    关于蓄电池拆卸,您可以监控蓄电池导轨电压,并在拆下时通知充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    因此 ,2D/2ch ADCVSYSVBAT ()在我取下电池后,此寄存器电压没有变化,在29/28h ADCIAT() R 8位数字输出的电池充电电流中,这可能会导致电池电流被移除,变为预期的零,

    请告诉我  

    1.拆卸电池 ADCVBAT() regisert 值应该改变,为什么它不会膨胀,它显示了以前的数据  

    2.如何知道电池已取出?电池导轨电压是多少?是否有任何寄存器,我可以通过它知道电池已取出?

    或者其它任何方法?我们需要通知其它 IC 电池已被取出。?

    请通知,

    谢谢,

    SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    下面是一些附加信息,我已为您添加了一些信息

    充电器初始化:
    BQ25713_REG_CHART_OPTION_0()=0x0E,0x02//默认情况下,系统将处于低功耗模式,我们需要更新它的常规模式,因为这会在 chargeotion 0 pin 中进行更改
    BQ25713_REG_Input_Voltage ()=0X80,0X1C//10496mv 是输入电压
    BQ25713_REG_MIN_SYSTEM_Voltage ()=0X00,0X19//6400mv 是最小系统电压
    BQ25713_REG_IIN_HOST()=0X00,0X50//4000mA 是输入电流
    BQ25713_REG_MAX_Charge ()=0XD0.0X20//8400mV 是最大充电电压
    BQ25713_ADC_OPTION()=0xFF,0xA0//启用 ADC,以便我们可以读取电池和系统电压的回读值  

    这就是我所做的设置。

    取出电池后,始终显示 ADC_VBAT()寄存器,它始终显示8384。

    你能不能指导什么,正如我所说的,有任何登记簿读数,我们可以通过这些读数知道电池已经取出,或者其他任何方法。

    谢谢,

    斯特鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯特鲁蒂,

    在充电过程中取出蓄电池后,蓄电池端子电压将充电至最大充电电压8400 mV。 这就是拆卸电池后 ADC_VBAT()=8384 mV 的原因。 如果禁用充电,您将看到电池端子电压下降,ADC_VBAT()恢复为零。  

    零件内部没有蓄电池检测机构。 没有电池拆卸的状态位。 充电器依赖用户通知主机电池是否已取出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    如果取出电池,用户将如何通知主机?

    谢谢,

    斯特鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个引脚称为 CEL_BATRESZ。 下拉 CEL_BATPRESZ 针脚将指示电池取出。