This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779:需要设计审查

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066453/tps3779-need-design-review

部件号:TPS3779

您好,

需要对以下设计进行设计审查:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该示意图唯一的问题是 LED 二极管的 R154为261欧姆。 在故障情况下,这将接近通过 OUT1的8-9mA。 此设备的最大电流为5mA。 请相应增加 R154以低于5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果得到了电阻,将电阻器更改为330R。 LED 的正向电压为2V。

    谢谢