This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:可用性和更换

Guru**** 2814195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136, TPS62135, TPS62902, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066002/tps62136-availability-and-replacement

部件号:TPS62136
“线程”中讨论的其它部件: TPS62135TPS62902TPS62903

尊敬的支持人员

 目前  ,3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136似乎 不可用。

TPS62136再次可用时,是否有任何粗略估计?

在重新设计电路板后,我们 将有机会使用类似的可用部件。

请您推荐我们这样一个零件。

此致

弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredi,

    类似部件如下(TPS62136/TPS621361/TPS62135/TPS621351)。 切换频率和其他功能(如输出放电和电流限制方案)存在差异。 您是否打算在这些设备上使用整个4A 输出电流? 使用3A 或更低的电流时,许多其它选项可能会打开,但它们可能需要重新设计电路板。 对于库存问题,我建议您通过 https://ticsc.service-now.com/csm/联系 TI 客户支持 ,因为他们拥有有关可用性的最新信息。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod

    感谢您的回答。 目前似乎所有4个部件都不可用。 但我会询问支持团队。

    至少对于主电源电压,我们需要4A。 但对于其他3A 或2A 也是可以的。 是否有具有相同功能的可用零件?

    此致

    弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredi,

    对于2A 和3A,我建议分别查看 TPS62902和 TPS62903。 TPS62135/6具有所有特性,效率更高,输出精度更高,尺寸更小。

    谢谢,

    阿莫尔