This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:ACP 故障的操作

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065891/bq40z60-an-action-for-acp-malfunction

部件号:BQ40Z60
在“线程:BQSTUDIO,,, 测试”中讨论的其它部件
我正在使用3P1S 锂离子电池的定制电路,一些主板无法识别电源适配器已被拔下。 

但是,当显示有故障的主板上的 R8 (10M Ω)值更改为5.1M Ω 时,该值工作正常。

请查看此更改以查看是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Namhoon,

    您能否分享 BQ40z60的完整原理图供我们回顾? 您是否有 bqStudio 测试日志,显示充电器在断电时未检测到?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022.BQ40Z60.pdf

    我希望您能很好地看到上传的文件。 这个问题并不是一直都发生,所以 不幸的是,bqstudio 的日志记录无法留下。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Namhoon,

    10兆欧姆的偏置电流可能不够,切换到5.1兆欧姆应该是正常的。 您还可以调整 VACP 滞后,为 VACP 适配器检测添加更大的电压缓冲器。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒