This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:如何修改?

Guru**** 2535070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065843/bq34z100evm-how-to-modify

部件号:BQ34Z100EVM
“线程”中讨论的其它部件: BQ34Z100

各位专家:

你好。

客户希望使用和评估电池容量高达72V (32Ah)的 BQ34Z100EVM。

EVM 配置为高达48V,您能否确认  是否可以将电路板修改为更高电压?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    bq34z100设计为最大65V。 它可用于高压电池,方法是使用外部电路降压电压,使其看起来像 bq34z100的最大65V 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅

    e2e.ti.com/.../bq34z100-for-high-voltage-application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望你知道这份文件 :www.ti.com/.../slua760

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Shirish 对此应用程序的关注。 已确认提供外部电阻器会降低限值内的电压(分压器)。

    此外,忘记提到客户机还想访问 EVM 的设计文件(Gerber),我们能否提供它?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    我没有细菌文件。